This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5B12204:提供历史记录

Guru**** 2903660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1627187/lmk5b12204-history-vaild

器件型号: LMK5B12204

您好:
我正在发送主基准 (PPS) 进行校正、可以观察到调整历史记录更新中断是定期发生的。 但是、一旦我移除/断开初级基准、输出就会变为 自由运行 如果没有有效的时预计会发生这种情况 历史 。  
  我有调整 Word 历史记录的以下设置
1) Tunnig History 已启用。
2) 历史记录计数  = 1
3) 平均时间 = 2.05ks.
4) 延迟计数=0
5) 延迟时间=1.02ks
6) HIST_INTMD =在 Tavg/2^k、k=0 至 k=15 时更新
7) DPLL_TUNING_FREE_RUN = 0  

是否有办法确认历史记录有效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    通常、调优字历史记录在 3 个平均时间段之后有效。 我当前正在我们的一个具有相同历史记录设置的 EVM 上运行一个实验、以了解在保持模式下使用历史记录之前需要累积多长时间。 我明天应该能够得到这些结果。  

    同时、在移除 PRIREF 之前、您是否允许 DPLL 累积历史记录了多久? 在断开基准之前、您是否还观察到 HIST_INT 被标记了几次?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    在删除 PRIREF 之前、我已允许 DPLL 累积 4K 秒的历史记录。
    我在状态 0 引脚上捕获了“DPLL 调优历史记录更新“ 200 秒、并能够看到 4 到 5 个脉冲。 HIST_INT 中断是否与“DPLL 调优历史记录更新“相同? 或者、是否有办法在任何引脚上获取 HIST_INT?




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有机会更深入地研究这一点、似乎在保持模式下不会使用中间更新、除非 HIST_INTMD 的值小于 HIST_CNT 的值。 例如、如果要 有 15 个中间更新、则需要将 HIST_CNT 增加到 16。 为了获得最快的历史记录累积、最好设置 HIST_CNT = 0 并禁用中间更新。 这应该给出的最小历史累积时间为 (3 * Tavg)+延迟=(3 * 1.02ks)+ 1.02ks = 4.08ks。 请告诉我您是否能够使用这些设置正确进入保持模式。  

    为了回答您的其他问题、HIST 状态相当于“DPLL 调优历史记录更新“。 您可以通过将中断屏蔽配置为排除所有其他中断信号、并设置 状态引脚以输出中断信号、来获得引脚上 HIST_INT 的状态  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您的建议设置、我能够正确进入保持模式。
    其中文档表示历史记录累积的时间 3 *平均值]  ?  
    感谢您发送编修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到设置在您的设置中正常工作。 数据表的“调优字历史记录“部分(第 8.3.7.4 节)提供了有关这方面的更多详细信息、但您可以具体参考图 8-20、该图显示、在 3Tavg 周期加上历史记录延迟周期后、历史记录有效。