This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1983:LMH1983 原理图审阅申请

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1627904/lmh1983-request-for-schematic-review-of-lmh1983

器件型号: LMH1983

我目前正在设计 HD-SDI 输出 支持电路的前端 第 2972 章 串行器。

在初步审查期间、我发现了一个 Poor 问题 时序抖动 性能。 解决此问题并改进 PCLK 抖动 、我已经集成了 TI LMH1983 时钟发生器融入到设计中。

您可以查看所附的原理图吗? 我想明确地确认 LMH1983 和 GS2972 之间的接口是否针对尽可能低的抖动进行了优化。

我期待您的专业反馈。

6.pdf 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    未使用所有输出时钟、是否不使用 LMH1983 向串行器提供干净的时钟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅使用 Fout2 74.25Mhz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaewoong:

    引脚 30 (Fout2) 不是视频时钟输出、该引脚输出 TOF 脉冲。  

    针脚 28 和 29 处的视频时钟输出 (CLKout2 +/-)。