This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDC6CEVM:筛选 BAW 振荡器的 VDD

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CDC6CEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1627490/cdc6cevm-filter-the-vdd-of-baw-oscillator

器件型号: CDC6CEVM

尊敬的团队:

在参考文献的 e2e therad 中、您指出 BAW 振荡器 VDD 不需要铁氧体磁珠、能否解释一下为什么我们不需要铁氧体磁珠或 3 引脚电容器等任何滤波来滤除振荡器 VDD 引脚产生的噪声?

 

原因在于内部 LDO 吗?  

1) 但内部 LDO 的 PSRR 仅指定给 1MHz。 如果 VDD 由以更高频率工作的 SMPS 供电、那么 PSRR 是高于 1MHz。

2) 我们是否也使用 25MHz BAW , LDO 在 25MHz 处是否有足够的 PSRR ,这样这个噪音就不会进入 VDD 电压轨?

 

3) 在 CDC6CEVM 中、您使用了铁氧体磁珠 L3、为什么?

 

是否只能使用 2.2uF 0402 6.3V X5R 电容器(如 GRM153R61A105ME95)对此引脚去耦?

 

此致、

D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 D<  
    1.通常不需要使用铁氧体磁珠。  
    使用铁氧体磁珠只有两个原因、一个原因是因为您具有各种电源引脚、并且需要使它们彼此隔离、或者当您需要防止交流信号返回到电源时。  

    2.参考下面的片段。  

    3.如果可能、请遵循 DS 去耦网络建议、因为这是 TI 过去广泛验证器件的方式。  

    此致、  

    Vicente