This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX1205:CLKIN 外部偏置网络

Guru**** 2928860 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX1205

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1628865/lmx1205-clkin-extenal-bias-network

器件型号: LMX1205

您好、

我需要使用具有单端输入的 LMX1205。 我从数据表(图 6-2)中读到、为了获得出色的器件性能、需要在 CLKINP 和 CLKINN 之间进行失调电压。

在评估板中、不存在这个外部网络。

请帮帮我。

谢谢您、

Matteo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matteo:

    评估板没有这些电阻的占位元件、在电路板上添加这些电阻将是痛苦的、并且不可靠。

    仅当没有输入时钟信号时、外部偏置才有用。 当存在输入时钟信号时、无论是否有外部偏置、性能都没有差异。 您可以继续“按原样“使用评估板。 请记住、对于单端输入、使用 CLKIN_N 引脚可以获得更好的性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢您的回答。  

    如果我将元件与单端输入一起使用、您是否认为输出时钟性能会明显变差(相位噪声,二次谐波)?

    提前感谢您。

    Matteo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matteo:

    单端或差分时钟输入没有明显的性能差异。 我们在实验室中的评估通常是单端的。