Other Parts Discussed in Thread: LMK1D1212, ADS5296A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: LMK1D1212
主题中讨论的其他器件: ADS5296A
您好、
我最近发现、TI 更改了 LMK1D1212 IN0_N 和 IN0_P、无需更改组件型号。
- 我如何知道新电路板上的哪个版本是可选的?
- 工作直流耦合的 LVCMOS 输入。 如果时钟连接到 IN0_N 且 VTH 连接到 IN0_P、应该怎么办? 我可以在输出中看到时钟。
- 有 8 个输出驱动 ADS5296A 的 8 个单元、有的单元没有将 ADCLK 驱动到 FPGA。 此问题是否是导致此问题的根本原因?
无论如何、我认为在市场上不更改元件中的器件型号的情况下更改元件功能(如更改引脚)是非常有问题的行为、不应这样做。