This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5111:需要一个具有 5 个输出标志的可编程计时器芯片

Guru**** 2952460 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS38700, TPL5100, TPL5110-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1629564/tpl5111-need-a-programable-timer-chip-with-5-output-flags

器件型号: TPL5111
主题中讨论的其他器件: ASH、 TPL5110-Q1、TPS38700、TPL5100

需要一个具有 5 路输出的可编程计时器芯片、用于触发事件、飞机弹出座椅的额定温度标准为毫秒级

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ash:

    恐怕我们没有高可靠性计时器。  

    我们有 Q 级(–40°C 至 125°C) 的单通道计时器 TPL5110-Q1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否查看您是否有用于 延时时间应用的计时器芯片 、该应用可在 10ms 左右至 5000ms 之间进行数字编程、或者输出数字信号(高电平)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ash:

    我将此帖子移至电源管理团队、以查看其电源序列发生器是否满足您的需求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ash:

    感谢您联系我们!

    遗憾的是、我们没有具有军用级温度额定值(–55°C 至 150°C) 的序列发生器。 我们只提供了可在–40°C 至 125°C 温度范围内运行的 TPS38700。

    https://www.ti.com/product/TPS38700

    此外、该器件的最长序列时间为 255.5ms。

    此致、

    Andrew Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    感谢您的回复、我正在寻找一个可数字编程(一次) 计时器 IC、当启动 START 命令时、它将以毫秒为单位对时间进行计数、当达到特定时间时、它将触发一个开关(如 TPL5100)、但我希望能够在 100ms 至 3000ms 之间对其进行编程。

    TPL5100 可以从 16 秒到 1024 秒、这对我来说太长了。 编程可以通过将寄存器 (D0-D9) 设置为输入来实现、方法是将输入脉冲设置为低电平或高电平、以在时钟周期为 1ms 时设置计数器比较 12 位二进制数 (0-4095) 时钟周期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ash:

    感谢您提供更多信息。

    TPS38700 的 ACT 引脚可控制向上/向下时序、并且所有时间都与 ACT 转换(从低电平到高电平或从高电平到低电平)相关。

    TPS38700 是一款一次性可编程 (OTP) 器件、这意味着默认配置已烧录到芯片上、并且可以通过 I2C 完成任何进一步的配置。 但请注意、该器件没有 NVM、因此运行期间所做的任何更改都将被复位、并且芯片将在每次下电上电时默认为其 OTP 配置。 该器件最多可支持 12 个通道、序列时序寄存器可在寄存器映射中的如下地址找到:

    如果您的应用可接受 255.5ms 的最大时序控制时间和–40°C 至 125°C 的温度范围、TPS38700 看起来适合您的需求。

    此致、

    Andrew Li