This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCV304-CDCV304:EP:EP 占空比工作范围

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1630047/cdcv304-ep-cdcv304-ep-duty-cycle-operational-range

器件型号:EP

您好:

我想知道此器件型号的最小、典型和最大占空比是多少。 输入时钟信号在 40%占空比的信号下工作、我想知道是否支持该信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Natalia、
    与您链接的螺纹相同、此零件也适用。  
    假设输入时钟占空比为 50%、则输出占空比应接近 50%。  

    不过、这是一个缓冲器、如果输入具有 40%的占空比、则输出也应该具有 40%的占空比。  
    不过、我们没有此规格、因为所有应用通常都具有 50%的占空比输入和 50%的占空比输出。  

    此致、  

    Vicente