This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828-LMK04828:EP 断电时的最大时钟输入电压

Guru**** 2918290 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, LMK04832-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1630485/lmk04828-ep-lmk04828-max-clock-input-voltage-when-powered-off

器件型号: LMK04828 EP
主题中讨论的其他器件: LMK04828LMK04832-SP

您好、  

我们计划将 350mVpp 至 700mVpp 122.88MHz LVDS 参考时钟馈送到 LMK04828 的 CLKin1 引脚。 LVDS 通过 100nF 交流耦合电容器进行交流耦合、并具有一个 100 Ω 端接电阻器。  

在某些情况下、LMK 可以 在参考时钟仍然存在的情况下断电。

这是 LVDS、因此我们应该遵守引脚上的理论 5mA 输入电流限值、但我们可能会 在断电时超过(–0.3V 至 VDD + 0.3V) 的绝对最大要求。

从长远来看、这是否会损坏 LMK、或者在未上电时是否可以承受 LVDS 输入时钟?

我能够找到有关 LMK04832-SP 的类似问题、其中指出、它在未通电时可通过 0.01uF 电容器处理高达±400mV 的电压。 这是否也适用于 LMK04828?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LMK04828 的冷备用特性类似。  

    使用交流耦合输入时、这里不会出现任何问题。