This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571-RF71:LMX2571:关于同时使用具有 FSK 调制的 EP 和不具有调制的 RFoutRx 的说明

Guru**** 2937200 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1631109/lmx2571-ep-lmx2571-clarification-on-simultaneous-use-of-rfouttx-with-fsk-modulation-and-rfoutrx-without-modulation

器件型号: LMX2571-LMX2571 EP
主题中讨论的其他器件: LMX2571

您好团队:

我使用 LMX2571、并在设计中使用两个射频输出:

  • RFoutTx 用于发送

  • RFoutRx 作为 LO 输入连接到接收器

我想了解同时使用两个输出并且启用了 FSK 调制时的器件行为。

具体而言、我有以下问题:

  1. 启用 FSK 调制时、它是否会同时影响 RFoutTx 和 RFoutRx 输出?

  2. 是否有任何支持的配置、其中一个输出可以调制、而另一个输出保持固定频率?

  3. F1/F2 配置文件或任何其他控制机制是否旨在支持此类用例?

我想确保在预期的工作模式下使用器件。

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    两个输出共享同一个源 (VCO)。 如果 VCO 进行 FSK 调制、则两个输出都进行 FSK 调制。  

    F1/F2 适用于时间双工应用。 例如、在时隙 1 处、我们可以将 F1 与 FSK 调制用于 Tx。 在时隙 2 处、我们使用 F2 来接收 LO 混合。

    在您的用例中、您需要两个合成器、一个用于 Tx、一个用于 Rx。