This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:请求 Cube 卫星的传统

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2615-SP, LMX2624-SP, LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1630710/lmx2595-ask-heritage-for-cube-satellite

器件型号: LMX2595
主题中讨论的其他器件: LMX2695-SEP、LMX2615-SP、LMX2624-SP

我们正在为 Cube 卫星准备新产品。 应用是射频放大器。

我们将使用 LMX2595 和想知道 Cube 卫星的传统。

请检查并告诉我

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的问题我不太理解、您的意思是 LMX2595 是否适用于这个应用?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你知道遗产是什么意思吗? 我们想知道 LMX2595 的航天级产品。 请检查军用产品。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你知道 遗产是 什么意思吗? 要在 Cube 卫星中使用 LMX2595、我们需要传统知识。 因为 LMX2595 不是航天级。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于航天应用、我们有 LMX2615-SP、LMX2624-SP 或 LMX2695-SEP。