This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04816:针对双 PLL 和放大器级联的器件建议

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1631129/lmk04816-device-recommendation-for-dual-pll-cascade

器件型号: LMK04816
主题中讨论的其他器件: LMK04828LMK04832

您好、

您可以检查以下结构、并推荐更好的器件(如果有)吗?

LMK04816B(主器件):10MHz x4、25MHz x2、50MHz x2、156.25MHz x2  

LMK04828(从器件,级联):(OSCin 25MHz) 245、76MHz x4、122.88MHz x1、491.52MHz x1、SYSREF x2 (JESD204B)  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    需要哪些输出格式?
    您是否有概述方框图?

    LMK08416 具有 LVPECL、LVDS 或 LVCMOS 可 编程输出、可编程为 13 路差动输出或最多 26 路单端输出。


    10MHz、25MHz、50MHz 和 156、25MHz  是彼此的整数导数。

    245、76MHz、122、88MHz 和 491、52MHz 是彼此的整数导数。
    SYSREF 也是它们的整数导数吗?
    (LMK04832 引脚与 LMK0482x 系列兼容、具有 1-8191 SYSREF 分频器)


    乍一看、需要两个 PLL。



    此致、
    Octo