器件型号: LMK03318
我根据要求写入寄存器值、当在 out4 中选择输出作为 SECREF 时使用 I2C、我获得输入频率作为输出 25MHz、但当选择 PLL 输出频率输出频率不出现问题时、PLL 配置任何建议都需要遵循序列
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: LMK03318
我根据要求写入寄存器值、当在 out4 中选择输出作为 SECREF 时使用 I2C、我获得输入频率作为输出 25MHz、但当选择 PLL 输出频率输出频率不出现问题时、PLL 配置任何建议都需要遵循序列
更改探头后、电压正常达到 1.8V 后、我将 PLL 设置更改为整数 N 模式、现在我将获得 1.8V 的 125MHz 输出、但 IIN 窄带模式我收到了这个频率错误。
这是 myEEPROM 序列
尊敬的 Vinay: 
在 EEPROM 序列中、 NVMAUTOCRC 位 R137.4 是否保持为 1?
默认情况下、CRC 是在对 EEPROM 进行编程时计算的、但在禁用 NVMAUTOCRC 后、必须计算 CRC 并提供 NVMSCRC R135。
当 NVMSCRC 和 NVMLCRC 不同时、EEPROM 页面无效。
可 通过 读取 R137= 0x20、NVMCRCERR 进行测试。
自动计算 CRC、以存储在 R135 中。
writeReg (137、0x10 + 0x40);
似乎这会选择第 1 页、即第二页。
REGCOMIT_PAGE 寄存器的有效 PAGE 值为 0 到 5;R145
此致、
Octo