This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2615-SP:LMX2615W-MPR 和 5962R1723601VXC 之间的芯片/设计差异

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1631860/lmx2615-sp-die-design-differences-between-lmx2615w-mpr-and-5962r1723601vxc

器件型号: LMX2615-SP

如果 TI 有人能为我提供帮助、那会太棒了! 我的查询涉及 LMX2615 工程模型和飞行模型(分别为 LMX2615W-MPR 和 5962R1723601VXC)。 关于这 2 个器件型号的裸片和裸片设计、它们是否使用相同的裸片设计? 飞行模型是否具有任何设计改进、以提高其对破坏性单粒子效应 (SEE) 的耐受性、或两者之间的差异是否只是测试/筛选问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表中记录了这种差异。