This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:打开和关闭器件

Guru**** 2898980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1631306/lmx2595-turning-device-on-and-off

器件型号: LMX2595

如果您提出以下有关上述组件的问题、我将非常感谢您的帮助:

  1. 从 CE 线路变为低电平到射频输出 (RFOUTA/B) 关闭需要多长时间?
  2. 从 CE 线路变为高电平到组件准备好接收 SPI 命令需要多长时间?
  3. 从 SPI 配置结束(例如,从最后一个 CSB 上升沿)到实现稳定的射频输出需要多长时间?“
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ohad、

    1.设备立即断电

    2.即使器件断电、SPI 也处于运行状态。

    3.如果您要更改频率、最后一个要编程的寄存器是 R0。 对 R0 编程后、器件将校准 VCO。 校准时间取决于 PLL 配置和状态机时钟频率。 对于 100MHz 状态机时钟频率、典型的校准时间为 100µs。 校准完成后、PLL 环路闭合、环路滤波器将最终锁定 VCO。 此锁大约等于 4/环路带宽。