This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:LMX2572 线性调频脉冲斜坡非正常性和放大器;当在帧之间切换起始频率时、VTUNE 崩溃

Guru**** 2903330 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1631291/lmx2572-lmx2572-chirp-ramp-abnormality-vtune-collapse-when-switching-starting-frequency-between-frames

器件型号: LMX2572

在自动斜升模式下、我们使用 LMX2572、并具有以下工作模式:每帧发送 N 个线性调频脉冲、总共 M 个帧。 当在帧之间切换时、每个帧的起始频率由 100MHz 增大。
当前的问题是、帧之间的切换频率可能会导致帧内的线性调频脉冲波形输出异常、PLL 在波形传输期间似乎失去锁定。
我们尝试了以下三种频率修改方法:
启用 QUICK_RECAL_EN 后、直接更新寄存器 R36/R43/R42、然后更新寄存器 R0 以应用更改。
在禁用 QUICK_RECAL_EN 的情况下、使用部分辅助功能:更新寄存器 R20/R78/R17 和 R36/R43/R42、然后更新寄存器 R0。
对 LMX2572 执行完整的重新初始化。
上述三种方法均不起作用、即使添加了各种延迟调整。 从观察到的波形可以看出:每个线性调频脉冲的开始都是正常的、但 Vtune 输出突然在线性调频脉冲中变平、并停止持续向上斜升。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在自动斜坡模式下、一旦 RAMP_EN 编程为=1、斜坡便会启动。 在斜坡停止之前、我们无法通过编程 RAMP_EN = 0 来更改 PLL 配置。 如果您在斜坡停止后更改 VCO 频率、它应该是有效的、只要有 VCO 校准、我们就应该能够更改 VCO。 校准后、PLL 被锁定。 如果斜坡配置没有变化、那么我们可以再次使 RAMP_EN = 1 以增加斜坡。 请注意 RAMP_THRESH 设置、您可能需要使其非常大(大于所有帧导致的总 VCO 频率变化)、以避免在斜坡期间校准。