This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK6P:LMK6PA15625ADLER 作为 Stratix 10 E 逻辑块的参考时钟。

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK6P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1631756/lmk6p-lmk6pa15625adler-as-the-reference-clock-for-the-stratix-10-e-tile

器件型号: LMK6P

大家好!


我们正在考虑将 LMK6PA15625ADLER 用作 Stratix 10 E 逻辑块的参考时钟。
查看 Stratix 10 数据表(收发器基准时钟规格,表 70)后、LMK6 似乎不满足相位噪声(10kHz 偏移)所需的规格。
该规格在实际使用中的重要性如何? 能否将其用作电子逻辑块的基准时钟?


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishwata-San,

    LMK6P 可用作 Stratix 10 的参考时钟。 相位噪声可能会下降非常轻微、规格差异很小(–130dBc 与–127dBc)、因此如果对性能有任何影响、我会很惊讶。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael-San、


    感谢您的详细答复。

    我相信影响的程度将取决于 Stratix 10 系统、因此我也想将这一点传达给我们的客户。


    我还有一些其他问题。

    客户正在寻找 212.5MHz 振荡器。 是否有任何计划在未来在 LMK6 系列中发布 212.5MHz 兼容产品?

    或者是否有其他产品可以生产 212.5MHz 振荡器?


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata-San,

    LMK6P 可以输出 212.5MHz — 必须将其修整为专门输出 212.5MHz。 如需更多信息、请联系我们的销售团队。

    谢谢、

    Michael