This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1D2102L:对 LMK1D2102 与 LMK1D2102L 进行澄清:AMP_SEL 引脚开/关控制

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1D2102L, LMK1D2102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1632290/lmk1d2102l-clarification-on-lmk1d2102-vs-lmk1d2102l-amp_sel-pin-on-off-control

器件型号: LMK1D2102L
主题: LMK1D2102 中讨论的其他器件

您好 TI 支持团队:

我目前正在设计一款电路板、并考虑了 LMK1D2102 和升级后的 LMK1D2102L LVDS 缓冲器。 但是、我对控制引脚 (EN 与 AMP_SELA) 和确切的架构有一些困惑、因此我想清楚地确认以下几点:

1.用于开/关控制的 EN (LMK1D2102) 和 AMP_SELA (LMK1D2102L) 之间的差异:
我知道非 L 版本具有 EN 引脚、而 L 版本具有 AMP_SELA 引脚。 根据 LMK1D2102L 数据表、将 AMP_SELA 驱动为高电平会将器件设置为“断电“模式。
LMK1D2102L 上的 AMP_SELA 引脚是否实际上可以用作输出的开/关启用开关、就像标准 EN 或 OE 引脚一样?

2.关闭(断电)模式期间的输出状态:
当 LMK1D2102L 通过 AMP_SELA 引脚(高电平状态)断电(输出关闭)时、输出引脚(例如 OUT0、OUT1)是否进入高阻抗 (Hi-Z) 状态? 或者、将电压电平拉至特定的电压电平(例如 GND)?

3.确认“双 1:2 扇出“和同时开/关控制:
您能否确认 LMK1D2102L 作为真正的双通道 1:2 扇出缓冲器运行? (这意味着,如果 I 将信号输入 IN0、则会在内部复制信号并分配给 OUT0 和 OUT1。)

如果是、当我使用 AMP_SELA 引脚关闭输出时、OUT0 和 OUT1 是否会同时关闭? (我假设仅使用一个 AMP_SELA 引脚就无法实现 OUT0 和 OUT1 的独立开/关控制,这是否正确?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Woosung、

    如果是这样、当我使用 AMP_SELA 引脚关闭输出时、OUT0 和 OUT1 是否会同时关闭? (我假设仅使用一个 AMP_SELA 引脚就无法实现 OUT0 和 OUT1 的独立开/关控制,这是否正确?)

    是的。

    谢谢、

    Michael