This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:OSCin 要求

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1631711/lmx2572-oscin-requirements

器件型号: LMX2572

您好、

我计划使用 LMX2572 作为 X 频带无线电的本地振荡器。 输入振荡器是否有任何要求(例如相位噪声,抖动和精度)? 数据表仅提及确保高压摆率。 我需要确定是否能够将 FPGA 用于 OSCin、如果不能、我的应用所需的外部振荡器质量以及是否满足数据表中的输出规格。  

谢谢、

Austen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Austen:

    LMX2572 输出的相位噪声要求是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    我没有确切的相位噪声数字、我们希望它尽可能低。 OSCin 上的相位噪声是否会流经 VCO 输出?

    谢谢、

    Austen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Austen:

    正确、基准时钟噪声会传递到合成器的输出、因此基准时钟噪声很重要、尤其是在您希望合成器提供尽可能低的相位噪声时。

    建议使用基于晶体的振荡器 (XO) 作为基准时钟。 市场上有许多 XO、同样、选择取决于您的系统要求。