This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0102:设计查询

Guru**** 2899070 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0102, TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1626029/txb0102-design-query

器件型号: TXB0102
主题中讨论的其他器件: TXS0102

尊敬的团队:

我原本计划在设计中使用 TXB0 系列电平转换器。

TXB0102 是一款用于推挽总线的自动方向电平转换器。 但是、通常不建议用于包含以下内容的控制信号:
•上拉或下拉电阻器
•较长的布线
•慢速信号边沿

当前设计在信号路径中包括拉电阻器和隔离器、因此在这种情况下、通常首选 TXS0102 或简单的缓冲器。

您能否确认我是否可以继续使用 TXB 系列电平转换器、或者是否可以根据此要求选择 TXS 系列

此致、
Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    我还想将 TXS 器件电平转换器用于 JTAG 和 UART 接口。 请说明此电平转换器是否适合这些接口。

    此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    对于所述的应用、我建议使用 TXU0x02。 TXS0102 也是一款自动双向转换器、不会提供您正在寻找的缓冲功能。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    器件 TXU0x02 是单向的、因为我不能用于定向应用。

    此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    请忽略上一个回复。

    对于双向应用、优先选择 TXB 还是 TXS。

    此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    一般来说、UART/JTAG 信号按通道具有固定方向、其中 TXU0x02 可用于:

    但是、如果与您的情况不同、并且简单的缓冲器不是硬性要求、可在此处建议使用 TXB0102。谢谢。  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    感谢您的确认。

    对于 JTAG 和 UART 信号、我将使用 TXU0 系列电平转换器。

    数字 IO 信号供电、这可能会在之间上拉。 对于这些应用、优先选择 TXS 还是 TXB。

    下面提到了我的问题。

    “TXB0102 是一款用于推挽总线的自动方向转换器。

    不建议在以下情况下用于控制信号:

    •拉电阻器

    •较长的布线

    •慢速边沿

    鉴于此设计包括拉电阻器和隔离器、通常会改用 TXS0102 或简单缓冲器。?“

    请推荐电平转换器、并说明为什么在我的情况下更好、以便我能够证明查询的正确性。

    此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    还有一个有关 TXU0x 的查询。

    TXS 系列数据表规定了这一点 VCCA 必须小于或等于 VCCB 。 对于 TXU0x 系列、是否有类似的要求、因为数据表中未明确提及该要求?

    此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    对于使用推挽驱动器的自动双向信号、可以使用 TXB、但如果驱动器基于开漏、则建议使用 TXS。 请参阅每个器件的数据表以了解开关通道/工作电压、从而确保与您的应用兼容。

    www.ti.com/.../6055993170001

    TXU0x0x 没有 VCCA>VCCB 限制、因此 VCCA 电压可以大于 VCCB。  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Jack Guan 

    您已针对 JTAG 信号建议 TXU。 由于 TXU 具有内部拉电阻器、它是否会影响 JTAG 信号。 或者我应该继续使用 TXS 器件。

    此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhishek、

    TXU 上的下拉电阻非常弱(>1M Ω)。 我没有看到任何影响 JTAG 信号的问题。  

    此致、

    插孔