This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2615-SP:与 AFE7950-SP 和放大器连接;LMK04832-SP

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04832, AFE7950-SP, LMX2615-SP, LMK04832-SP, AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1631392/lmx2615-sp-interfacing-with-afe7950-sp-lmk04832-sp

器件型号: LMX2615-SP
主题中讨论的其他器件: AFE7950-SPLMK04832-SP、LMK04832、 AFE7950

您好、

我们在其中一个定制电路板中使用 LMX2615-SP 器件。 我从 LMX 器件产生 2 个输出时钟、一个用作 AFE7950-SP 的器件时钟、另一个用作 LMK04832-SP 的输入。

LMX2615-SP 和 AFE7950-SP 与 LMX2615-SP 和 LMK04832 器件之间应该使用什么接口电路(端接和匹配电路)?  

LMX2615-SP 器件由单端 OCXO 时钟源驱动。 根据数据表、在 OSCINP 引脚处使用了一个 50 Ω 分流电阻器、后跟交流耦合电容器。 我们是否应该通过交流耦合电容器和 50 Ω 分流电阻器将 OSCINM 引脚连接到 GND、或者只有交流耦合电容器连接到 GND 就足够了?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    OCXO 的输出格式和电压摆幅是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    非常感谢您的答复。 因此、连接 AFE7950 时不需要额外的电路?

    我们计划使用具有 LVCMOS 输出格式的 OCXO 、其摆幅为 3V3。

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AFE CLKIN 具有内置的 100Ω 差分端接、交流耦合就足够好。  

    LMX2615 的 OSCin 必须<= 2V。  

    如果您能找到 1.8V CMOS OCXO、那会非常棒。  

    如果没有、我们需要一个分流电阻器来降低 OCXO 电压摆幅。 电阻器的值在 100Ω 周围、需要从实验中获得确切的值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    非常感谢您的确认。