This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5010:在使用 TPL1050 时需要帮助

Guru**** 2890620 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL5010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1631014/tpl5010-need-assistance-in-using-tpl1050

器件型号: TPL5010

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我将与我们的客户分享此 E2E 帖子、以便他可以在需要时回复。

我们遇到了 TPL5010 看门狗计时器的问题、请提供帮助。
  • ‑器在 150 μ s 秒初始化周期后发送脉冲序列;在初始化期间 DONE 引脚(引脚 4)上不存在脉冲。
  • 计时器电阻器为 43kΩ、间隔大约为 300 秒。
  • 150 秒后、TPL5010 通过脉冲序列持续复位。
  • WAKE 引脚(引脚 5)未使用。
  • 如果 DONE 信号停止、我们会期望 RST(引脚 6)在 300 秒后变为低电平、从而禁用稳压器并将 5V 输出降至 0V
  • 但是、在任何情况下、我们都无法使引脚 6 (RST) 变为低电平。
如有任何反馈、我们将不胜感激。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    您是否曾说过使用 2.5Hz DONE 信号将 RST 引脚保持在高电平、而当您希望 RST 置为低电平时、则停止提供 DONE 信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Noel、感谢您的友好回答。 RTS 通常为高电平。 通电后、R92(定时电阻= 43K)并保持 300 秒的延迟。 但在 150 秒后、处理器将启动并开始向 DONE 引脚发送 2.5Hz 方波信号。 这应该是为了在内部将 300 秒计时器复位到 TPL5010。 但没有。  

    如果处理器停止运行、将不会生成 2.5 Hz 信号、并且在新的 300 秒时间延迟开始后。 在此延时时间结束时、RTS 至下拉稳压器 (AP64350) 使能引脚为低电平并关闭+5 VDC、从而关闭连接到处理器的+5 VDC。  

    我希望我所写的内容清晰易懂。 非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Baha:

    我在这里看到两个问题。

    首先、TPL5010 是看门狗计时器、它需要一个 DONE 信号来响应唤醒信号。 如果我们忽略 WAKE 信号但向 TPL 器件提供异步完成信号、则 RST 可能会在某个时间置为有效。 我们看到几个客户遇到了类似的问题。

    其次、TPL 器件的引脚 3 用于确定时间间隔。 Vcc 上电后、有电流流经分流电阻器、为 TPL 器件设置电压、以确定时间间隔。 为了获得更高的精度、引脚 3 应仅连接到分流电阻器。 在原理图中、应移除 C35。

    此外、RST 引脚是一个开漏输出、需要一个外部上拉电阻器。  

    您可以继续使用 TPL5010、但不要发送异步 2.5Hz 保持活动完成信号、而是 仅在接收到唤醒信号后发送 DONE 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Noel、

    感谢您的答复。  删除了 C35 和 C38、并且唤醒信号与处理器断开连接。 2.5Hz 检测信号与 DONE 引脚断开。 将 R92 更改为 10K、以快速获得响应、而不是 300 秒。  

    TPL5010 的工作原理如下:

    每隔几秒(5-6 秒)、RTS 引脚变为低电平达 300 毫秒、然后再次变为高电平。 这种情况会连续重复。 注意:处理器已卸下、5010 正在自行购买。 5010 未接收到 DONE、RST 会变为低电平。

    太好了、这就是我们想要的。 无论我们在 2-3 个不同的电路板上做什么、我们都看不到 WAKE 信号。   

    在电力应用的正常运行必须开始为我们 — 延迟 180 至更多的秒数嵌入式电路板初始化和展位本身. 如果由于任何原因它停止工作,由于任何可能的原因,它必须通过移除 5VDC 关闭然后重新打开来恢复。 无法承受脉冲序列且没有唤醒信号。

    如果可以的话、您能了解一下为什么唤醒停止、而计时器仍在继续。  

    非常感谢您提供任何反馈或想法。 谢谢你、NOEL。  
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Baha:

    电阻读取完成后、如果没有 DONE 信号、则没有 WAKE 信号。 RSTN 将切换每一个提示。