This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:SPI 最大电压

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1632485/lmx2594-spi-max-voltage

部件号: LMX2594

您好:

在 LMX2594 数据表中、SPI 引脚最大电压指定为 VCC。  在我的设计中、LMX2594 连接到具有不同 VCC 的 SPI 主器件。

每个 VCC 为 3.3V、但容差允许、LMX2594 可由 3.2V 电压供电、主 SPI 可由 3.4V 电压供电、因此不在数据表范围内。

  • 这是好的、如果是、什么是容忍?
  • 通常、这些引脚被指定为 VCC +0.3V、在 LMX2594 中采用 VCC 的原因是什么?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matth:

    VCC + 0.3V 是绝对最大值 额定值。

    VCC 为最大值 推荐电压。

    建议在每个 SPI 引脚上添加一个小型串联电阻、以限制 SPI 主器件和 LMX2594 之间的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    但在数据表中、SPI 引脚没有绝对最大额定值、仅适用于电源。

    那么、如果我们高于工作电压、SPI 引脚的绝对最大值是多少?

    我可以添加一个串行电阻器、但这些引脚上允许的最大电流或电压是多少。 我不确定我是否掌握了所有必要的信息。

    您是否还能确认(是否)SPI 引脚上有 ESD 保护?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matth:

    建议的 Vcc 最大值 为 3.3V、这就是绝对最大额定值为 3.6V 的原因。

    SPI 引脚上有 ESD 二极管。

    您的 SPI 速度是多少? 电阻值应足够小、以免形成 SPI 信号波形。 例如、如果 SPI 时钟为 100kHz、则电阻器可以高达 10kΩ。 但是、如果 SPI 时钟为 10MHz 或更高、则电阻器应低于 100Ω。