This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NA555:关于 NA555 上的 COT 引脚电容器的问题

Guru**** 2914670 points

Other Parts Discussed in Thread: NA555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1632729/na555-question-about-cot-pin-capacitor-on-na555

零件号: NA555

您好:

我有一个关于 NA555 的 COT 引脚的问题。

为了确保稳定运行、我们考虑在 COT 和 GND 之间放置一个电容器。

您能否建议使用建议的电容器类型(例如陶瓷电容器)和

用于此目的的建议电容范围?

在我们的电流电路中、放置了一个 47nF 电容器、器件已经正常运行。

但是、我们想确认该值是否在适当范围内、以及是否在适当范围内

从设计建议的角度来看、这种使用是正确的。

如果您能就如何正确选择和使用 COT 电容器提供指导、我们将不胜感激。

如果可能、我们希望在明天之前收到您的答复。

此致、

柳介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryusuke-San、

    控制引脚的阻抗约为 2/3*5k = 3.3k。 电容器可降低噪声。 低通截止频率为 1/2 π RC。 因此、电容值基于需要抑制的噪声的频率。

    任何电容器类型都适用。