This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1D2102L:传播延迟大于所述的数据表(<575ps 最大值)

Guru**** 2925170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1632658/lmk1d2102l-the-propagation-delay-is-more-than-datasheet-described-575ps-maximum

器件型号: LMK1D2102L

尊敬的 TI:

在我们的设计中实现 LMK1D2102LRGTT 之前、我们正在评估它。

不过、我们发现每个器件的传播延迟约为 2.5ns、而不是 0.575ns。

测试设置是生成单个端时钟。 然后将其放入单端转差分 LVDS 驱动器中。

驱动器的输出连接到 LMK1D2102LRGTT 的输入。 然后、LMK1D2102LRGTT 的输出将连接到差分转单端 LVDS 驱动器。

生成参考单端时钟的黄色迹线。 蓝色是单端 LVDS 驱动器的输出。

第一次捕获是在链内部使用一个 LMK1D2102LRGTT。

第二次捕捉是链内部有两个 LMK1D2102LRGTT。

蓝色迹线显示、相对于黄色迹线、延迟大约增加 2.4ns。  

这意味着一个 LMK1D2102LRGTT 可提供 2.4ns 传播延迟。

我们的时钟大致在 25MHz 下运行。 这是否符合 TI 的预期?

谢谢!

clkbuffer-01-jitter_000.pngclkbuffer-02-jitter_000.png