This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:申请选择时钟发生器

Guru**** 2873850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1632269/lmk03318-request-for-selection-of-clock-generator

器件型号: LMK03318

我们需要一个具有以下要求的时钟发生器:

  • 它必须支持 LVDS 和 LVCMOS 输出。
  • 最大抖动必须小于 100fs。
  • 必须有 8 个输出通道。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammed:

    我们有几种具有低抖动的 8 输出时钟发生器选项、支持 LVDS 和 LVCMOS 输出。

    1. LMK3H2108 — 具有集成基准输入,并使用 OTP、因此可以存储 4 个不同的配置、也是多源代码
    2. LMK03328 — 具有集成 EEPROM 和 2 个独立 PLL
    3. LMK03318 还集成了具有 1 个 PLL 的 EEPROM

    但是、最大抖动规格取决于您的设计频率计划。 告知我们您计划从时钟发生器输出的频率、我们可以进一步根据您的应用定制我们的建议。 请随时在此处或通过电子邮件继续此对话。

    此致、
    Jaryd.