This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214-Q1:输出 2 上为 VDDO_12 和 1.8 LVDS

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1632995/cdce6214-q1-vddo_12-and-1-8-lvds-on-output-2

器件型号: CDCE6214-Q1

如果 VDDO_12 的供电电压为 2.5V、是否可以在输出 2 上使用 1.8V LVDS? 将 CH2_1P8VDET 设置为 1 会损坏器件还是导致信号不稳定?