This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK62A2-156M:不建议将 LMK62A2-156M25SIAT 用于新的设计替代方案

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK6D, LMK61E2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1632633/lmk62a2-156m-lmk62a2-156m25siat-is-not-recommended-for-new-designs-alternative

器件型号: LMK62A2-156M
主题中讨论的其他器件: LMK6DLMK61E2

由于 LMK62A2-156M25SIAT 不推荐用于新设计、因此是否有直接替代器件型号可以轻松插入为 LMK62A2-156M25SIAT 创建的相同 PCB 焊盘尺寸上、而无需重新设计电路板?   

LMK62A2-156M25SIAT 的淘汰预测是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    我们有一些与此器件引脚对引脚兼容的振荡器、但我们没有任何与 LMK62 具有相同尺寸的振荡器。

    让我与我们的系统团队核实淘汰预测。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:  

    感谢您的答复。  是的、请告知我们报废预测。   但是 、由于 LMK62A2-156M25SIAT 不推荐用于新设计、因此您是否有可推荐的类似但不必具有相同尺寸的替代 PN?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    LMK6D 在引脚排列和功能方面将最为相似、只是占用空间小得多。 LMK61E2 也相似并具有相同的尺寸、但有两个用于 I2C 通信的额外引脚。

    谢谢、

    Michael