This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1D2102L:热插拔--类似器件

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1D1208, DSLVDS1048, LMK1D2102L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1633671/lmk1d2102l-hot-swapping-----similar-devices

器件型号: LMK1D2102L
主题中讨论的其他器件: LMK1D1208DSLVDS1048

您好、

让我向您询问以下相关问题。

LMK1D1208:热插拔 — 时钟和计时论坛-时钟和计时 — TI E2E 支持论坛

虽然失效防护功能可确保 LMK1D1208 没有问题、但假设在上电前施加输入信号(无论是交流还是直流)、只要电压处于输入电压的绝对最大值范围内、就不会导致故障、这是否正确?

此外、与 LMK1D1208 类似、在上电之前施加输入信号是否安全?

•LMK1D2102L、 DSLVDS1048

非常感谢您的支持。

此致、

Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takumi-San、

    虽然失效防护功能可确保 LMK1D1208 没有问题、但假设在上电之前施加输入信号(无论是交流还是直流)不会导致故障(只要电压处于输入电压的绝对最大值范围内)是否正确?

    是的。

    此外、与 LMK1D1208 类似、在上电之前施加输入信号是否安全?

    •LMK1D2102L、 DSLVDS1048

    [/报价]

    是的。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael-San、

    非常感谢您的支持!

    此致、

    Takumi