This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00334-Q1:需要类似的 IC

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00334-Q1, CDCL1810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1634059/lmk00334-q1-need-similar-ic

器件型号: LMK00334-Q1
主题中讨论的其他部件: CDCL1810

尊敬的团队:

 

我能否获得具有 CML 输出模式下与 LMK00334-Q1 类似功能的 IC?

由于 LMK00334-Q1 提供 ON HCSL 和 LVCMOS 作为输出、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thrinesh:

    我们唯一提供 CML 输出的缓冲器是 CDCL1810。

    谢谢、

    Michael