This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDC6C-Q1:CDC6CE 的认证和可靠性请求

Guru**** 2895880 points

Other Parts Discussed in Thread: CDC6C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1624665/cdc6c-q1-qualification-and-reliability-request-for-cdc6ce

器件型号: CDC6C-Q1
主题中讨论的其他器件: CDC6C

您好、

您能否为以下器件型号提供原产地 国家/地区、资质认证摘要和 FIT/MTBF 报告?

CDC6CE100000ADLXR
CDC6CE025000ADLXR
CDC6CE125000ADLXR

此致、

Aarthi B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aarthi:  

    您可以参阅  提供的器件型号的材料成分报告以及  CDC6CE15625CDLFT (CDC6C 系列的另一个器件型号、所有 CDC6C 型号都具有相同的 MTBF 和时基故障率)的 MTBF 和时基故障报告。 原产国为菲律宾、MTBF 为 6.667x 10 8、时基故障率为 1.5。 如果您有任何其他问题、请告诉我。     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Connor。 我没有查找材料成分报告 、而是查找 资格认证摘要报告? 您能帮帮吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aarthi:  

    我们的团队正在考虑这一点、我应该能够在下周初为您提供 CDC6C 认证摘要的更新信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aarthi:  

    快速更新在此、我们的团队已上传  CDC6C025000ADLFRQ1 的认证摘要、该摘要可在 TI.com 上找到。 我还在这里附上了一份副本供参考。 如果您需要任何其他信息、请告诉我。  

    e2e.ti.com/.../CDC6C025000ADLFRQ1_2D00_0.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Connor。 另外关于 铅镀层/焊球材料、数据表/TI 页面上有“Call TI“。 根据材料声明中的引线框镀层、我是否可以将镀层视为“镍钯金“?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Connor、我要查找 CDC6CE100000ADLXR 的鉴定报告、而不是 AEC 合格版本。 请检查并回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aarthi:  

    让我看看这一点、看看是否有 CDC6C 工业型号的鉴定摘要。  

    关于引线框镀层、这是镍钯金的正确选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aarthi:  

    我附上了 CDC6C 的资格认证摘要、我将继续与后端团队合作、确保将此报告上传到 TI.com。 如果您需要任何其他信息、请告诉我。  

    e2e.ti.com/.../CDC6C_5F00_Qualification_5F00_Summary.pdf