This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318:TICS Pro 上的校验和验证

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1632673/lmk05318-checksum-verification-on-tics-pro

器件型号: LMK05318
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

我收到了一位客户的以下问题:  

“使用 TICS Pro 和 USB2ANY POD 时、是否有办法查看 LMK 上内容的校验和或回读验证、这将表明我们在其中放置了正确的软件?“

如果存在类似的情况、请告诉我。  

谢谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christopher、

    您可以将读回 R155 NVMSCRC (NVM 存储的 CRC) 与来自 HexRegisterValues 的预期 CRC 进行比较。

    例如、0x7B 是本例中存储的 CRC:



    在应用程序中也可以进行快速版本控制健全性检查。
    尽管 LMK 在器件初始化时使用计算出的 CRC 检查存储的 CRC、但这用于验证正确性、而不是版本控制。

    此致、
    Octo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christopher、  

    对此处延迟的回复表示歉意。 正如 Octto 提到的、您可以使用 NVMSCRC 和 NVMLCRC 值来确定 EEPROM 编程是否成功。 由于 NVMCNT 包含在 CRC 计算中、因此您应该会在 EEPROM 的每个编程周期看到 CRC 值更新。  

    对于版本控制、我建议写入 EEREV 或备用字节、如 TICS Pro GUI 中的“EEPROM"页面“页面所示:  

    然后、您可以使用器件数据表第 8.5.8 节中所述的过程读回特定于这些 EEPROM 字节。 如果这对我有帮助、请告诉我  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你康纳,但比我有一个关于 EEREV 的后续问题.

    根据 LMK05318B 寄存器手册、SNAU254A R11 EEREV 为只读。
    如何更改 EEREV 值?

    我知道可以通过 SRAM 写入、但该序列会是什么?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Octo:  

    EEREV 存储在 EEPROM 地址 11 中、但正如您提到的、由于寄存器 R11 为只读、因此无法使用 regcommit 序列直接写入。 通过 SRAM 写入内容的最简单方法是使用 TICS Pro GUI、如果选中修改这些受限字段的复选框、则可以看到在编程序列末尾附近附加了一些额外的写入:  

    此过程遵循数据表“使用直接写入来写入 SRAM “部分中概述的步骤。 例如、在我的示例中、将值 5 写入 EEREV (EEPROM 地址 11)、序列为:  

    R159 0x009F00 #将 EE 地址 11 的 MSB 写入 MEMADR 字节 1

    R160 0x00A00b #将 EE 地址 11 的 LSB 写入 MEMADR 字节 0  

    R162 0x00A205 #将数据值 5 写入 RAMDAT

    使用 SRAM 内容对 EEPROM 进行编程后、在下一次下电上电时 可以读回 R11、并且它应该在 EEREV 中存储更新的值。