This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00804B-Q1:使用 1.8V 内核电压 (VDD) 运行 LMK00804B

Guru**** 2893150 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00804B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1633531/lmk00804b-q1-operating-the-lmk00804b-with-1-8v-core-voltage-vdd

器件型号: LMK00804B-Q1
Thread 中讨论的其他器件: LMK00804

我有一个使用 LMK00804B-Q1 扇出 100MHz 时钟的设计。 我只有电路板上提供 1.8V 电源。 我是否可以在 VDD = 1.8V 的情况下使用此芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dan:

    LMK00804 需要一个 3.3V VDD。 使用 1.8V 电压将导致意外的行为。

    谢谢、

    Michael