This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK6D:内部构造 LMK6DA10000ADLFR

Guru**** 2903660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1625036/lmk6d-internal-construction-lmk6da10000adlfr

器件型号: LMK6D

您好、

您能否说明以下哪些(如果有)说明适用于器件:LMK6DA10000ADLFR

(1) 单片集成电路、其中电路元件(二极管,晶体管,电阻器,电容器,电感, 等)是在半导体或复合半导体材料(例如掺杂硅,砷化镓,硅锗,铟磷化物)的质量(本质上)和表面产生的、并且不可分离;

(2) 混合集成电路,其中通过薄膜或厚膜技术获得的无源元件(电阻器,电容器,电感等),以及通过半导体技术获得的有源元件(二极管,晶体管,单片集成电路等),通过互连或互连电缆,在单个绝缘基板(玻璃,陶瓷等)上单独实现所有目的。 这些电路还可能包括分立式元件;

(3) 多芯片集成电路由两个或多个互连的单片集成电路组成,不可分割地结合到各个目的,无论是否在一个或多个绝缘基板上,有无引线框,但没有其他有源或无源电路元件;

(4) 多组件集成电路 (MCO ):一个或多个单片、混合或多芯片集成电路的组合,其中至少有以下一个组件: 硅基传感器、致动器、振荡器、谐振器或其组合、或执行标题 8,532,85385338541 下可分类物品功能的组件、或标题 8504 下可分类的电感器、从任何意图和目的不可分割成一个整体、如集成电路、可组装到印刷电路板 (PCB) 或其他载波的组件、通过连接针、凸块、引线、 焊盘。

此致、

Ioan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Loan、  
    让我在内部与团队核实、看看其中是否有任何一项适用、最重要的是、我是否可以分享这些信息。  
    很多情况可能是 NDA 最大限制。  
    我可以问、这个问题的动机是什么?  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    根据结构类型、我们确定 HTS。 我们不会寻求接收任何 敏感信息。

    此致、

    Ioan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、


    如果此申请有任何更新、请告知我。

    此致、
    Ioan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ioan:  

    对此处延迟的回复表示歉意。 该器件分为说明 4(多元件集成电路)、因为 BAW 谐振器和基础硅片是封装中的不同元件。 如果这对我有帮助、请告诉我。