This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5B12204:多次 EEPROM 写入后的时钟漂移。

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1632256/lmk5b12204-clock-drift-after-multiple-eeprom-writes

器件型号: LMK5B12204

您好、
我想将寄存器配置写入 EEPROM 我能够写入和引导成功。  
但在 3 到 4 个 EEPROM 写入后、输出时钟在其所有输出中都具有恒定的频率漂移。
我读的 NVMCNT 小于 10。 APLL1 和 APPL2 未锁定。
我的输入 XO 正确。
如何解决此问题?  
我知道为什么会导致这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavan:

    多次写入 EEPROM 后、预计不会出现频率漂移。 您是否可以尝试读回所有寄存器以确认其是否与您的编程配置相匹配?  您是否还可以发送.tcs 配置文件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor :
    我已经读回配置,并与一个工作的芯片进行比较,而不工作。 除了状态,其他一切都是好的。  
    我会附上工作和非工作芯片寄存器转储文件。
    您也可以对其进行查看。
    我还会将我的 TCS 与它连接在一起。
     请单击此处查看文件  

    drive.google.com/.../1IOQDodEHyKyz5Y291eH4qcJevblD_EdO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    抱歉、此处延迟回复、Last 星期五是美国假日。  

    由于内部 TI 安全限制、我无法打开 Google Drive 链接、您能将文件直接附加到此处的线程吗? 谢谢