Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214, CDCE6214
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: CDCE6214
主题中讨论的其他器件: CDCI6214、
您好:
我的客户正在使用 CDCI6214、并确认此产品在 TI.com 上列为 NRND。
因此、他们通过将元件 1:1 交换为 CDCE6214 来验证这一点、但这种做法无法正常工作。
问题 1: 从 CDCI6214 更改为 CDCE6214 时、是否有任何硬件设计注意事项?
问题 2: 请检查下面的 CDCE6214 电路、确保没有问题。

Q3 您能否提供 TICS Pro 示例配置文件来获取以下时钟输出?

提前感谢。