This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK3H0102:VDD 和 VDD_1 是否在内部连接?

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK3H0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1619969/lmk3h0102-are-vdd-and-vdd_1-connected-internally

器件型号: LMK3H0102

尊敬的支持团队:

我们目前正在与客户评估 LMK3H0102。

首先施加 3.3V VDD 时、大约 0.77V 会输出到 VDDO_0 端子。
LMK3H0102 具有内部 LDO、这种正常情况是什么?
客户使用的 PMIC buck2 在 VDDO_0 上检测到 0.77V、并确定为异常、从而导致 buck2 无法启动。  
 
此致、
Yuyama Hiroaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Yuyama-san:

    我们将在下周初回复您。

    此致、

    Sandra  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Saba-san、

    感谢您的答复。
    我们还检查客户的电路图、以查看是否连接了 VDD 和 VDDO-0。

     此致、
    Yuyama Hiroaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuyama-San、

    您能和我分享原理图吗?

    此致、

    Sandra  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sandra-san、

    客户的原理图包含机密信息。
    我们将仅发送 LMK3H0102 的原理图。

    e2e.ti.com/.../LMK3H0102.xlsx

     此致、
    Yuyama Hiroaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuyama-San、

    LMK3H0102 原理图非常出色。 我只需要查看 引脚连接和器件的电源。

    我将在一周结束时回复您、并提供反馈。  

    此致、

    Sandra  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sandra-san、

    这是基于我们客户反馈的更新。

    我们断开了 LMK3H0102 周围的外设元件、并单独检查 LMK3H0102。
    当 VDD 电源上电时、向 VDDO_0 输出了大约+0.77V。
    此外、即使在几千欧姆的情况下、+0.77V 也未衰减。
    但是、VDDO_1 保持开路。
    客户询问这个 VDDO_0。

     此致、
    Yuyama Hiroaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的时钟和计时支持团队:

    您能否回答我关于 LMK3H0102 行为的问题?
    它会阻止客户的 PMIC TPS6521910 启动、从而导致设计停滞。

     此致、
    Yuyama Hiroaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    Im 正在调查此问题。 我下周回来。

    此致、

    Sandra   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuyama-san:

    原理图上有几个可能导致电源滤波问题的问题:0.1uF 是否靠近 VDDO 和 VDD 引脚?  

    我没有看到任何电源上使用了铁氧体磁珠、请确保存在这些铁氧体磁珠。  

    您可以参考数据表中列出的电源建议

    此致、

    Sandra  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sandra-san、

    感谢您的反馈。

    每个 VDD 的电源布局都是独立的。
    插入铁氧体磁珠。

    我会发送电源布局和 Murata 铁氧体磁珠链接。
    e2e.ti.com/.../LMK3H0102_5F00_033126.xlsx
    如果电源序列失败、电压是否可能从 VDD_0 产生?
     此致、
    Yuyama Hiroaki



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuyama-san:

    我正在调查、我将很快回复您并提供反馈。

    此致、

    Sandra  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sandra-san、

    感谢您的关注。

    我们要求客户检查电源序列是否存在任何问题。

     此致、
    Yuyama Hiroaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、将在本周结束前告知您调查结果。

    此致、

    Sandra