This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832-SP:LMK04832-SP 是否可以生成 1PPS 输出?

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04832-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1635384/lmk04832-sp-can-lmk04832-sp-produce-1pps-output

器件型号: LMK04832-SP

大家好!

请参阅上面的问题 — 我认为答案是肯定的,因为您可以配置 PLL2 和输出分频器来对频率输出进行分频。  

但只需仔细检查应用程序以确认、因为 PPS 规格不在数据表中。

谢谢、
Lauren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能不是。 时钟输出分频器具有 10 位分辨率(最大=1024)、SYSREF 分频器具有 13 位分辨率(最大=8192)。 使用具有集成 VCO 的 PLL2 时、最低频率约为 2.4GHz。 因此、可通过时钟分频器排列的 PLL2 的最低输出频率约为 2MHz、而来自 SYSREF 分频器的最低输出频率约为 300kHz。 即使外部 VCO 或分配模式源也需要不可信的低频(最大 8kHz)、才能使用 LMK04832-SP 集成分频器将输出频率降至 1PPS。

    许多此类系统都与 FPGA 耦合。 当需要 1PPS 时、我们通常建议客户在 FPGA 中进一步对时钟进行分频、否则使用比 1PPS 更高的频率。