This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:LMX2820:使用即时校准时、在某些特定频率点经常发生失锁。

Guru**** 3008920 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1635220/lmx2820-lmx2820-when-using-instant-calibration-frequent-loss-of-lock-occurs-at-certain-specific-frequency-points

器件型号: LMX2820

 在 LMX2820 上使用即时校准时、我遇到了 PLL 解锁的很可能   在某些特定频率点(大约 8.3GHz)处。 这些频率包括 8.3GHz/4、8.3GHz/2、8.3GHz 和 8.3GHz * 2。

有趣的是、如果我移除 LMX2820 上的射频屏蔽层、失去锁定的可能性会显著降低、但仍然偶尔会发生。

我注意到另一位客户之前在论坛上报告了完全相同的问题、但该主题中未确定根本原因。 论坛链接如下: https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1302289/lmx2820-certain-frequencies-do-not-lock-when-using-instant-calibration

是否已确定此问题的具体根本原因? 期待您的答复。 谢谢你。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否要尝试以下过程来设置 Instcal?  

    初始化寄存器设置
    设置 DBLBUF_PLL_EN、DBLBUF_CHDIV_EN、DBLBUF_OUTBUF_EN、DBLBUF_OUTMUX_EN = 1
    设置 DBLR_CAL_EN = 0;INSTCAL_SKIP_ACAL = 0
    3.如果需要 VCO 倍频器、请设置 INSTCAL_DBLR_EN = 1、否则将此位设置为 0
    设置 INSTCAL_DLY = T x fosc(以 MHz 为单位)/ 2^CAL_CLK_DIV、其中 T = 2.5 x CBIASVCO / 0.47µF。 CBIASVCO 是引脚 3 处的旁路电容器
    5.配置其他寄存器准备在没有任何校准协助的情况下锁定到 5.65GHz
    6.设置 INSTCAL_PLL_NUM = 2^32 x (PLL_NUM / PLL_DEN)
    编程
    7. VCC 上电 LMX2820
    8.对所有寄存器进行编程、LMX2820 应锁定到 5.65GHz
    InstCal 校准
    9.对 INSTCAL_EN = 1 进行编程
    9.5 运行索引例程
    10.编程 R0 (FCAL = 1)、校准将开始
    11、等待 100 毫秒
    12.编程 R0 (FCAL = 0) 以完成校准
    13.如果 LD 引脚未变为高电平、则编程 RESET = 1 以复位 LMX2820。 LMX2820 复位后、重复步骤 8 至 12
    更改 VCO 频率
    14.对 INSTCAL_PLL_NUM、PLL_N、PLL_NUM 和 PLL_DEN 进行编程(如果其值发生变化)
    15、对 R0 进行编程 (FCAL = 0) 以更改 VCO 频率

    9.5 索引例程
    1.编程 R106[10]= 1 (0X6A 0400)
    2.编程 R107[5:0]= 0 (0x6B 0000)
    3.编程 R108 = 0 (0x6C 0000)
    4.编程 R109=0 (0x6D 0000)
    5.编程 R106[9:0]= 514 (0x6A 0602)
    6.编程 R106[11]= 1 (0x6A 0E02)
    7.编程 R106[11]= 0 (0x6A 0602)
    8.对 R106[9:0]= 515 至 519 重复步骤 5 至 7
    9.编程 R106[10]= 0 (0x6A 0207)