This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035-Q1:CAN 通信

Guru**** 2989530 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1635231/tms320f28035-q1-can-communication

器件型号: TMS320F28035-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TMS320F28035、 C2000WARE

尊敬的 TI 团队:

我在 CAN 收发器 HVDA551 和 TMS320F28035 之间进行通信时遇到问题。 我怀疑这个问题可能与不正确的寄存器配置或时钟设置有关。

您能否帮助我解决此问题或分享适当的源代码以供参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    对于上述 HVDA551 CAN IC、它处于待机模式。 我试图改变模式,但我无法改变它。 您能说明一下原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请查看 C2000Ware 中 device_support/F2803x/examples/c28/eCAN_back2back 下的示例、以获得适当的时钟和 CAN 配置。

    此致、

    Joseph