This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00804B-Q1:LMK00804B 使用差分输入用作 1.2V 时钟信号

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00804B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1635364/lmk00804b-q1-lmk00804b-using-differential-input-for-1-2v-clock-signal

器件型号: LMK00804B-Q1
Thread 中讨论的其他器件: LMK00804B

大家好:

我们目前正在设计一个级联雷达系统、其中需要为 50MHz 时钟使用缓冲器。

时钟的摆幅为 0-1.2V
现在我想知道、如果我的假设成立、我们可以通过以伪差分方式使用输入来使用 LMK00804B、因此能够适应我们时钟的这种不同寻常的 1.2V 电压。

如果您有其他更合适的器件建议、我也愿意接受。

 

BR、
Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    LMK00804B 可以适应此单端摆幅。 正如您所说的、驱动差分输入端(其中同相引脚接收 1.2Vpp 信号、而反相引脚偏置到摆幅范围的中点(本例中为 600mV)) 是通过输入驱动该器件的方法。

    谢谢、

    Michael