This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:LMX2595

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1635332/lmx2595-lmx2595

器件型号: LMX2595

我有几个关于 LMX2595 及其斜坡功能的问题:

  1. VCO 架构
    您能否澄清一下 LMX2595 在内部使用单个 VCO 还是多个 VCO?
  2. 频率扫描的最佳方法
    我希望在一系列频率范围内进行扫描。 在这方面、哪种方法最快、最可靠:手动斜坡还是自动斜坡?
  3. 扫描时间比较
    使用在给定频率范围内进行扫描所需的典型时间是多少:
    •  手动斜坡
    • 自动斜坡
  4. 校准要求
    每次更改频率或在斜升期间、是否需要校准、或者在某些条件下可以跳过校准?

请你就这些问题提供指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    芯片中有 7 个 VCO 内核。

    您能告诉我们您对频率扫描的要求吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Noel Fung、

    感谢您的 答复!

    我目前正在将 LMX2595 EVM 与 TICS Pro 配合使用以执行频率斜升。 我的目标是实现尽可能大的斜坡速度。 所需的频率范围从 100MHz 到 20GHz;但是、这是以分段步骤实现的、而不是作为连续的全范围扫描。

    对于您可能获得的关于优化斜坡性能的任何指导或建议、我将不胜感激

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    若要将 100MHz 扫描至 20GHz、器件的斜坡函数不支持、您必须对寄存器进行编程以连续更改频率。  

    由于您需要使用所有 VCO 内核、因此扫描期间需要 VCO 校准、因此无法进行线性扫描。