This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:LMK04828 锁定问题

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1635087/lmk04828-lmk04828-lock-issue

器件型号: LMK04828

这是我们针对 LMK04828 的设计。您能回顾一下为什么我们的电路板 PLL1 可以锁定、某些电路板无法锁定?

您能否查看我的原理图和 TCS 文件?谢谢!HexRegister_LMK04828_BBMB2v2_int、10MHz _o_245.76M_122.88M_7.68M_LVDS_O11_O13_245.76M_v12p3p8_20260409.tcs 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    你的示意图太小了,我很难读。

    10MHz 输入时钟正弦波是多少? 在这种情况下、解锁可能是由于此 10MHz 时钟的低压摆率所致。  

    配置中的另一个问题是、PLL1 FPD 只有 80kHz、过低。 如果 VCXO VTUNE 引脚输入阻抗也较低、则 PLL1 可能无法锁定。 建议将 fpd 更改为 1MHz(可能需要重新设计环路滤波器)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 感谢您的反馈。我通过电子邮件发送了原理图以供您查看。

    以下是我的其他问题:

    1. ocxo 和 lmk04828 之间有一个时钟缓冲区。 正弦波可能不是问题所在。
    2.在以下情况下如何提高 FPD?
    基准时钟= 10MHz
    VCXO = 122.88MHz
    输出 CLK = 491.52MHz / 245.76MHz
    3.如何在 TICSPRO 中设计 pll1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:  

    在我们脱机时关闭此帖子。