This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:关于 LMX2820 即时校准

Guru**** 2868720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1636670/lmx2820-about-lmx2820-instant-calibration

器件型号: LMX2820

大家好、E2E 专家:

即时校准模式可用于缩短锁定时间。 但是、当我需要在 10GHz 至 20GHz 范围内以 1MHz 阶跃更改频率时、可以使用该模式吗?

我不确定 Instant Calibration 中的初始设置是否为我需要的每个频率提供 VCO 内核 (VCO_SEL)、频带 (VCO_CAPCTRL) 和幅度 (VCO_DACISET)。  

此致、

公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PLL 锁定后、通过 1MHz 更改频率不需要任何类型的校准。 但是、如果累积的频率变化达到 100MHz(近似)、则必须进行 VCO 校准。  

    InstCal 需要一次性校准。 之后、更改频率不需要校准、所需的 VCO_SEL、CAPCTRL 和 DACISET 值会自动应用于器件。