This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:lmx2594 输出的奇怪杂散

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1631684/lmx2594-the-weird-spur-of-lmx2594-output

部件号: LMX2594

尊敬的 TI PLL 专家:

   我的设计中有 4 个 lmx2594 合成器 、用于生成锁定的相同输出
输入基准、而输入基准来自数字锁相环。下面的方框图

现在、当我 将频率从 6.8G 更改为 8.5G 时、其中一个 lmx2594 输出中可能会出现一些杂散、杂散为 100kHz 偏移。  

output.png

更进一步 地、我发现当我打开/关闭输入基准或将杂散频率更改为另一个新频率时、杂散可能会消失。 当我给芯片上电多次 时、杂散频率并不会出现在某个固定 频率处。  

请提供帮助并给出一些 调试建议。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    每个 LMX 器件的频率是否相同?

    哪个 LMX 器件存在杂散问题?

    LMX 器件是否单独屏蔽?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:  

     1.是的,4 lmx2594 设置相同的输出频率;  

    2.#1 lmx2594 有杂散问题更容易;  

    3.是的,每一个都有 单独的屏蔽。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来这是相互干扰问题。  

    如果将#0、2、3 配置为不同的频率、或将#0、2、3 断电、#1 中的杂散是否会消失?

    它们之间是否共享 SPI?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

     如果将#0、2、3 配置为不同的频率、或将#0、2、3 断电、#1 中的杂散是否会消失?

    ----- 我们没有这样做、但当出现杂散时、我们尝试将#1 lmx2594 断电、然后另一个 lmx2594 输出清零。

    它们之间是否共享 SPI?  

    ----- 是、4 个芯片共享 ce、clk、SDI 和 SDO 是独立的。

    是的,它喜欢 相互干扰问题,但我们  现在找不到干扰路径。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我来更正、4 芯片共享 CE、CLK、SDI.但 CS 和 SDO 是独立的