This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NA555:关于 NA555DR PCN 的查询

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1636180/na555-inquiry-regarding-na555dr-pcn

零件号: NA555

您好:

我的客户正在使用 NA555DR、并且最近收到了用于此器件的 PCN (PCN# 20260326003.1)。

客户申请了 TI 的回复、事关由于此 PCN、是否需要对其当前正在使用的 NA555DR PCB 设计进行修改。 请对他们的询问作出答复。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JH、

    在非稳态模式下、在 5V 时频率小于 30kHz、或在 15V 时频率小于 20kHz、则预计频率变化小于 2%。 否则、预计频率会增加超过 2%。 对于单稳态模式、其性能相似。 此 PCN 是一个重大变化,因此需要在应用中申请样品和测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michallick、

    感谢您的答复。

    客户想知道是否需要修改之前设计的 NA555DR 的 PCB 设计、以使用此 PCN 更改的新 NA555DR。  请告知此查询、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH、

    可能。 如果该结果可接受、则无需更改。

    在非稳态模式下、频率在 5V 时小于 30kHz、或在 15V 时小于 20kHz、则预计频率变化小于 2%。 否则、预计频率会增加超过 2%。 [/报价]