This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595EVM:LMX2595 相位同步

Guru**** 3020190 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1636752/lmx2595evm-lmx2595-phase-sync

器件型号: LMX2595EVM
主题中讨论的其他器件: LMX2595

您好!

我在 LMX2595 上遇到相位同步问题。

我尝试使用如下所示的相同配置同步多个 LMX2595 器件。

image.png

  1. 此配置是否属于类别 1?
  2. 检查示波器上的输出、它们看起来是同步的。 但是、在使用 VNA 和外部模块测量 S21 相时、每次执行测量时、相位都会发生变化。 请问是否还有其他问题?

 

谢谢、

G SON

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于输出频率是输入频率的整数倍、因此这是 Cat.1 同步配置。 实际上、不需要 SYNC 模式。