This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2694-TICS Pro:LMX2694 的 EP 配置

Guru**** 2902520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1637809/lmx2694-ep-tics-pro-configuration-of-lmx2694

器件型号: LMX2694-LMX2694-LMX2694-LMX26146- EP

您好、

我正在与 TICS Pro 合作配置 LMX2694 同步器。 我使合成器按预期工作、但在进行一些写入寄存器操作后、我丢失了来自合成器的输出信号。 我是相对基本的用户、使用其他人所做的配置。 我希望更好地理解被调用的参数。 具体来说、PLL GUI 中通道分频器 FCAL_EN 以及 VCO 辅助、VCO 校准以及 MASH 和相位同步部分下的参数的用途。 TICS Pro 手册仅适用于 LMX2694、我希望拥有更廉价的资源或更好的方法来了解所涉及的参数。

谢谢

ADI

TICS Pro LMX2694 PLL GUI.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以从 LMX2694 数据表和 LMX2694 EVB 数据表中看到我需要的很多内容。 谢谢。