This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492EVM:LMX2492EVM 斜坡生成问题

Guru**** 2868720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1632075/lmx2492evm-lmx2492evm-ramp-generation-issue

器件型号: LMX2492EVM

尊敬的团队:

我希望使用 TRIG1 信号通过以下配置生成一定数量的斜坡:

  1. 在 300µs 中从 13.10GHz 斜升至 13.30GHz
  2. 斜坡由 TRIG1 引脚触发
  3. 斜坡 1 在 TRIG2 (Flag0) 上触发信号
  4. 该序列应在 10 次斜升后停止、直到再次激活 TRIG1 信号

您能否检查我的配置、因为我只有一个斜坡(请参阅屏幕截图)?

谢谢

tramp_tics_pro3.pngRamp.png