This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1102:LMK1C1102 的电平转换能力

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1C1102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1636830/lmk1c1102-level-shifting-ability-of-lmk1c1102

器件型号: LMK1C1102

您好、  

 

LMK1C1102 的数据表规定时钟输出的输出高电压最小为 0.8* V_DD。 如果提供 1.8V 电压、则意味着对于高电平、输出电压至少为 1.44V。 但没有关于时钟输出的最大输出电压的规格。  

如果时钟输入电压(例如 3.3V、因此高于 V_DD (1.8V))、时钟输出是否会限制为 1.8V、或者是否有从时钟输入到时钟输出的芯片内部路径、这可能会导致时钟输出电压增加至高于 V_DD?

 

最好的注意、  

Alexander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:  

    我们有支持此用例的文档。 我明天会找到它并分享它。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:  

    虽然输入电路能够承受 1.8V 电源的 3.3V 输入、但由于芯片的电源轨为 1.8V、输出将被限制在 1.8V。  

    如果您输入 3.3V 信号、则可以通过 VDD 提供 3.3V 电压来获得 3.3V 输出。

    谢谢、

    Michael