This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:LMX2571NJKR 如何配置软件

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1638849/lmx2571-lmx2571njkr-how-to-configure-software

器件型号: LMX2571

尊敬的专家:

当前电路方案使用 136-174MHz 的外部 VCO 频率。 外部 VCO 信号从引脚 24 FIN 进入、由 LM2571 的内部 OutputDivider 驱动、然后从引脚 17 RFoutTx 输出。 当前电路方案将导致带内 TX 急剧增加。 应用电路如下图所示:

image.png

带内杂散:

image.png

更改电路方案后、仍会使用外部 VCO。 VCO 信号分为两条路径。 一条路径 Fin 输入到 LM2571 的引脚 24 以锁定 VCO、而另一条路径 TXVCO B1 由功率级直接驱动和发送、不再从 LM2571 的引脚 17 输出。 此时应如何配置 LM2571 软件? 应用电路:

image.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果假设您不打算使用内部 TX 和 RX 驱动器、则可以通过 OUTBUF_TX_EN 和 OUTBUF_RX_EN 位禁用它们。 1 =启用;0 =禁用。